结果:找到"电口模块 光模块",相关内容1000条
  • 电口模块还是光模块、DAC、AOC?一文解析通信接口的优劣之选
  • 电口模块是一种通过铜缆(例如双绞线网线)传输的模块,也是光模块的一种,全称光口转电口模块。随着通信技术的迅猛发展,各种通信接口如雨后春笋般涌现,其中电口模块、光模块、DAC直连铜缆以及AOC有源光缆成为了业界的热门选择。这些接口模块各有千秋,它们在不同场景下发挥着重要的作用。为了更好地满足通信需求,我们需要深入了解它们的特点和优势,以便在实际应用中做出明智的选择。接下来,本文将重点探讨电口模块、光模块、DAC以及AOC之间的对比(以10G为例),以帮助读者更好地理解和选择适合自己的通信接口模块。电口模块VS直连铜缆(DAC)电口模块与DAC直连铜缆均适用于短距离传输应用,且都通过铜缆进行传输...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-30 14:44:00
  • 电口模块和普通光模块的区别有哪些?
  • 在说明电口模块和普通光模块的区别之前,易天光通信(ETU-LINK)带大家先了解下什么是电口模块以及普通光模块。其实电口模块是将光口转为电口的模块,作用是把光信号转换成电信号,其接口类型为RJ45。光转电模块是一种支持热插拔的模块,封装类型有SFP、SFP+、GBIC等。电口模块具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。根据电口模块速率的不同可以分为百兆电口模块、千兆电口模块、万兆电口模块以及自适应电口模块,其中千兆电口模块与万兆电口模块的应用最为广泛。普通光模块是可以发射和接收模拟信号的光学器件。作用是将电信号通过光模块的发射端后转化为光信号,再经过接收端将光信号转化为电信号以此实现光电转换。光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-07 10:18:00
  • 万兆电口模块的应用及优势
  • 万兆电口模块,也就是10GBase-TCopperSFP+电口模块,其采用RJ45接口,最高速率可达10G,传输距离最远能够达到30m。万兆电口模块主要是集成在交换机、网卡等产品上,广泛应用于万兆以太网中。10G电口模块因为性价比高、使用寿命长的优点,所以被大数据中心、高校研究所内部网络系统、政府视频监控系统所采用。电口模块既降低了经济负担,同时也实现了长久运行的硬性要求。电口模块相比其他光模块而言的优势在于性价比。在100M传输距离内,若使用光模块需要用光纤进行布线、增加光电转换器设备,导致光模块的应用成本太高;而使用电口模块则可以直接用在现有的铜缆布线系统中。在多数情况下,数据中心都是内...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆 10G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-20 17:23:00
  • 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
  • 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
  • 易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块通过1KV浪涌测试
  • 近日,易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块在客户端通过包括严格的1KV电压浪涌测试和其它测试项目,实现批量交付,标志该款产品性能和可靠性均达成行业领先水平。万兆10GBASE-T测试的难点来源于PAM16的调制方式,16级脉冲幅度的复杂性使得常用的眼图测试(如100BASE-T)和模板测试(如1000BASE-T)都难以实现,从而IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试转而采用频谱衡量的方式,需要多个昂贵的测试仪器搭建测试系统才能完成该测试。易飞扬新出品的万兆电口模块可以通过最严苛的IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试,测试项目包括8大测试项目,分别是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-20 15:43:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 易天光通信可提供哪些RJ45电口模块?
  • 电口模块也叫光电转换模块、光口转电口模块,它是一种支持热插拔模块、封装形式是SFP和SFP+,连接器类型都是RJ45。根据速率的不同可以分为:1000M、自适应10/100/1000M、自适应10/100M和10GSFP+电口模块。易天(ETU-LINK)千兆电口模块的特征可热插拔SFP封装/RJ45接口支持100m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C;工业级:-40to+85°C易天光通信(ETU-L...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP+ 千兆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-03 17:23:00
  • 思科GLC-T、GLC-TE和SFP-GE-T三者有何区别?
  • 思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块都是千兆电口光模块、都具有RJ45接口、传输距离都是100m,是数据中心、接入网、存储区域网等应用中一种节省成本的千兆以太网连接解决方案,因此这三种型号的光模块常常会让人难以区分,下面我们就将这三种光模块做一个简单对比,看看它们究竟有什么区别?GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块参数以上表中我们可以看出GLC-T光模块在工作温度上和后两者是不一样的,GLC-TE光模块可以作为GLC-T光模块的取代品;SFP-GE-T光模块具有前两者都没有的NEBS3ESD功能。NEBS3ESD是什么意思?NEBS是网络设备建筑系统的缩写,是构建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 思科千兆 千兆 SFP-GE-T 思科 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-29 11:03:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: